This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:CAN SYNC 引脚在连续 SPI 写入之间保持低电平。

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037730/dac80502-can-sync-pin-remain-low-between-consecutive-spi-writes

器件型号:DAC80502

您好!

我正在尝试在我的设计中使用 DACx0502。 在阅读文档时、尚不清楚 SYNC 引脚是否可以在连续帧之间保持低电平。  

具体来说、我想的用例是先设置 DAC1和 DAC2数据、然后再写入 LDAC 寄存器、总共3 * 24位。 我是否必须在每次24位传输之间将 SYNC 引脚升高到高电平、或者是否可以让它在每次传输之间保持低电平? 如果它们能够在连续 SPI 帧之间保持低电平、则编写软件更加方便。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Hz Lin、

    DAC80502没有任何器件自动递增功能、因此必须每24位使用一个上升同步边沿来锁存数据。

    谢谢、

    Paul