This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:在 RDATA 模式下内部测试信号的平坦响应

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037485/ads1298-flat-response-for-internal-test-signal-in-rdata-mode

器件型号:ADS1298

我目前正在使用内部方波测试信号对输入进行采样。

但是、我仅在 RDATAC 模式下获得方波、而在 RDATA (单次触发)模式下、每个通道的响应都是平坦的。

这是正常行为吗? 如果我将输入多路复用器从"测试信号"更改为"正常输入"、我可以看到我的 ECG 信号在外部供电(在 RDATAC 和 RDATA 模式下) 因此、如果 MUX 设置为测试信号且器件处于 RDATA 模式、似乎存在问题。

有什么想法如何导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    用于从 ADC 读取数据的 RDATAC 和 RDATA 模式不应受输入通道的 MUX 设置的影响。 RDATA 模式的数据速率是否与 RDATAC 模式相同? 您可能需要尝试更改测试信号频率和振幅以进行验证。 即使响应是平坦的、您是否能够在 RDATA 模式下获得正确的测试信号电压电平?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、两种模式的数据速率相同(1kSPS HR 模式)。 这是一个示例响应:

    11418;12306;16339;24804;14654;25113;18829;24945

    我不知道如何准确地将这些数字转换为电压、但它非常接近0V (我想)、并且它们基本上保持不变:

    11744;12309;16319;25138;14979;25434;19178;2530

    在 RDATAC 模式下、我获得这些值(与 RDATA 模式下的设置完全相同):

    -29264;-29464;-25505;-15897;3;-117061;-117797;-101861

    12558;12288;16319;25871;0;50324;49080;65144

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的常见问题解答链接、了解将 ADC 输出代码转换为电压的方法。 您能否使用外部方波测试信号检查 RDATA 模式、以确保信号链没有问题? 请提供完整的寄存器设置以及 RDATA SPI 接口的一些屏幕截图。

    谢谢

    -TC