This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:输出阻抗

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039290/dac70501-output-impedance

器件型号:DAC70501

最小和最大输出阻抗值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUIi-San、

    遗憾的是  、我们没有可用的最大和最小输出阻抗数据。 输出阻抗根据电源电压和工作温度而变化。  对于较低的电源电压和较高的温度、我可以估计最坏的情况为20Ω μ A、但这不 是经过测试的结果。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    我将参考您的信息。