This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:频率关系

Guru**** 2508955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038630/ads4449-frequency-relationship

器件型号:ADS4449

您好!

ADS4449的模拟输入频率与采样率之间有何关系? 我对下表有点困惑、 模拟输入频率是否满足奈奎斯特要求? CLKIN 的输入时钟频率范围是多少? 您能否帮助解释 CLKIN、模拟输入频率和采样率之间的关系?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    没有关系。 模拟输入频率通常源自输入在被内部电路衰减到多大程度之前的施加速度。  因此、振幅显示为两个不同的值。 这与奈奎斯特值或采样时钟无关。 该规格因器件而异。

    如数据表所示、CLKIIN 范围为10MSPS 至250MSPS。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,您好

    感谢你的答复。

    10Msps~250MSPS 是否意味着采样率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    是的、采样率。 这是连接到 CLKINP/M 引脚的信号的频率范围。

    此致、

    Jim