This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808AEVM:启动 AFE5808A GUI 时出现问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808AEVM, AFE5807EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033558/afe5808aevm-troubles-to-launch-afe5808a-gui

器件型号:AFE5808AEVM
主题中讨论的其他器件: AFE5807EVM

您好!

购买 AFE5808AEVM 电路板后、我一直在尝试按照 TI 在用户指南(SLOU328B)中提供的说明启动 GUI。 当我这么做时、会出现与 FTDI 相关的错误消息(图1)。 之后会发生第二个误差(图2)。 然后、应用程序会自行关闭、无法执行其他操作。 我已经在 Windows 7和 Windows 10中安装了 GUI、但两者都是相同的。

最棒的
C.J.


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    对延迟回复表示歉意。 问题是否仍然存在? 还是已解决? 当 FTDI 驱动程序未正确安装时、可能会出现这种问题。 是否可以卸载并重新安装 GUI? 重新安装时、请确保选择了 FTDI 驱动程序安装。

    此致、
    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不,问题仍然存在。 我按照详细说明重新安装了 GUI、但情况相同。 我在另一个 AFE5807EVM 电路板上遇到相同的问题。

    此致、
    C.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您是否尝试使用不同的 USB 电缆? 您能否与我们分享设置图片?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bellala、

    我终于解决了这个问题:在完成安装之前必须断开 USB 电缆(不仅是 USB 驱动程序、而且是 GUI)。 句子"完成 USB 安装后、连接 USB 电缆!!!" 安装 USB 驱动程序时出现的问题令人困惑。 当时我假设我必须连接 USB 电缆、然后继续 GUI 安装。 但是、如果我这么做、PC 将无法识别 FTDI 驱动程序。 如果在批处理文件完全执行(包括 GUI 安装)之前断开 USB 电缆、一切都正常。

    此致、
    C.J.