This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1x15EVM + PAMB

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038120/ads1x15evm-pamb

主题中讨论的其他器件:ADS1015ADS1115

大家好、我´m 安装  ADS1x15EVM + PAMB、但它无法识别器件、已完成故障排除、但无法在我的计算机上的任何位置找到驱动程序

 在 ADS1x15EVM + PAMB 的页面中、它只显示开始评估、并且首次出现了有关要下载的驱动程序的注释、但现在它只启动 GUI、我们可以从何处下载这些驱动程序? 在任何地方都找不到

BR

/安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛!  这些驱动程序是操作系统的本机驱动程序、在插入 EVM 时应自动查找和安装。  有时、这并不总是立即得到承认。  因此、在实际加载驱动程序之前、弹出窗口可能已经显示。  EVM 是否显示已连接硬件?  如果您没有尝试按 GUI 左下角的连接图标链接?

    您可以在以下常见问题解答中找到其他信息:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、谢谢

    附加信息与通过 GUI 访问的信息相同,它看不到任何硬件,并且在计算机上找不到驱动程序。 请提供建议

    BR

    /a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    那么、您单击了连接图标、但没有看到弹出窗口?  如果缺少驱动程序或出现连接问题,您应该看到弹出框。  您是否遵循了我在上一篇帖子中提供的链接中提供的信息?

    是否可以从 GUI 附加屏幕截图?  您能否检查设备管理器并查看是否存在未知或"!" 标记设备?  EVM 应枚举为复合器件。  一个器件将是虚拟 COM 端口、第二个器件将显示为批量器件。

    谢谢、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bob

    开始认为控制器有问题、找到驱动程序并在我们的其中一台 AMD 计算机上进行测试、无论我们尝试什么都无法正常工作-切换到英特尔笔记本电脑、同样的问题-这次 logicl 尝试1) win10、按原样、无响应-2) 下载的驱动程序测试了串行1的所有外设-无响应、只是说-未检测到 PAMB 控制器

    第一次连接到计算机窗口似乎可以即插即用,但在 devmgr 中,它不能将自身标识为“Tivaware device firmware upgrade”。 并且似乎对驾驶员感到满意

    与提供的电缆相同-无集线器

    ???

    ´s 它是否处于活动状态有什么技巧吗? -尝试将1115电路板脱接、如果有任何更改-同样的消息

    此致

    /安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试上传。 ´s 为您提供 jpg、但它不允许?

    /a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    EVM 主板似乎未由构建 EVM 板的合同制造商进行编程。  插入 EVM 后、单击 GUI 中的"File"菜单并选择"Program Device"。  您应该会看到一个弹出窗口、其中显示了 ADS1015EVM 和 ADS1115EVM 的按钮。  选择适合您所使用硬件的 EVM。  然后、应使用正确的应用刷写微控制器。  请告诉我、如果您在器件编程之后仍然遇到问题。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢 PAMB 现在醒来了、但现在它说没有检测到 EVM:-)

    5V 跳线处于5V 状态、未连接任何其他引脚、引脚接头正确...

    BR

    / A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    显然,合同制造商没有遵循他们得到的指示。  如果再多走几步、您应该会觉得很好。  该 EVM 具有一个 EEPROM、通过编程可识别连接到 GUI 的 EVM、因为 ADS1015和 ADS1115的 GUI 是相同的。  因此、如果 EEPROM 未正确编程、GUI 将不知道连接了(或检测到了哪个 EVM)。  有一个用于对 EEPROM 进行编程的实用程序、但首先我们需要让您使用 Options 菜单选项手动连接到 EVM 设置为使用的 COM 端口。  根据"Device Manager (设备管理器)"屏幕截图、这似乎是 COM6。

    从“Options (选项)”下拉菜单中选择“Serial Port (串行端口)”。  您应该会看到一个与所示内容类似的选项框。  在“端口”下拉列表中搜索并选择显示 PAMB 板的 COM 端口,然后单击“确定”。

    您将收到一条警告、指出连接到未知设备、但这是正常的。

    EVM 似乎连接正确、但我们仍然需要对 EEPROM 进行编程、以便 GUI 在 GUI 启动时自动连接。  要解决此问题:

    • 在 GUI 打开的情况下、按 CTRL+ALT + D (这会将 GUI 置于开发人员模式)
    • 单击 Tools -> Write EEPROM

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、感谢您、但左角显示已连接 ADS1015、而不是1115、我是否仍要更新 EPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    是的、您必须更新 EEPROM 以匹配您正在使用的 EVM。  GUI 将默认为特定器件、该器件可能不是您正在使用的 EVM。  因此、为了使 GUI 正确识别 EVM、您需要加载正确的 EEPROM 数据、以便 GUI 在启动时读取这些数据。  EEPROM 将根据加载到 PAMB 主板中的程序进行更新。  如果编程时加载了 ADS1115固件、无论 GUI 信息如何、ADS1115数据都将自动加载到 EEPROM 中。

    成功刷写 EEPROM 后、您需要断开 EVM 并将其重新连接到 GUI。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我是真诚地去的,更新了:)它工作正常,谢谢,问题得到解决

    感谢您的大力支持、现在我们可以继续评估1115

    祝你度过美好的一天-保持安全

    此致

    /安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、大家好、对此感到有点沮丧。

    我们在白天把计算机和评估板留在上面、我回到原来的想法、我应该开始测试它... 从 USB 中取出、然后重新插回电源、现在屏幕仅显示以下内容...

    它不会启动 TI-cloud 代理、尝试重新安装、查看镀铬扩展件-一切都好 现在该如何处理这个东西

    请...

    BR

    /安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    TI 最近在 dev.ti.com 上进行了更新、现在我也遇到了相同的问题。  我正在检查它。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    我让团队调查可能发生的情况。  我确实验证了可下载的版本是否正常工作。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    请重试 GUI。  GC 团队认为他们在更新后修复了问题。  至少现在它可以正常工作。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好´s、是的、它在工作、但是获得一些奇怪的结果、如快速入门说明中的那样读取3V3板载、并且一旦您进行负测量、左侧的电压指示就会消失、这张图是否是由于 USB 上的电压变化所致? 如果是这样、您能否在图中以某种方式看到每个点电压、x 轴始终是测量点-也许可下载版本具有更多功能? -在哪里可以找到下载的内容?

    BR /A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    您在 GUI 中发现了一个错误。  当代码改变1时、轴的显示更新不正确。  缩放设置为3V 到4V 之间、当自动缩放时、随着标签移出可见区域、屏幕上将消失。  遗憾的是、可下载的 GUI 使用相同的代码。  如需了解相关信息、可在 dev.ti.com GUI Composer 库中找到下载版本、并搜索 ads1x15。

    使用代码而不是电压将提供准确的表示。  缺点是您必须手动将转换 代码计算为电压。  我将在星期一向您提供更新、届时我认为 GUI 将被修复。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    我能够快速更新 GUI。  查看一下、如果您仍遇到一些问题、请告诉我。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob -非常好、现在光标还显示了测量点和该特定点的电压

    甜蜜:-)为你准备的一颗星

    再次感谢

    BR

    /安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、最后一个问题、您能否将图形中的分辨率增加到2位数?

    /a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    所选的图解值适用于图表中与分辨率相关的所有组合、是一种不特定于任何精度级别的通用设置。  如果我扩展该值、一些图表看起来会变得有点乱。

    如果您查看窗口顶部的统计信息、您可以看到变化可能仅为1或2个代码、具体取决于噪声。  如果要更详细地查看数据、可以选择"文件"->"分析数据"->"保存数据"、该操作将信息保存在 CSV 文件中。  该文件可以在 Excel 等电子表格程序中打开、并转换为更精确的详细信息。

    此致、

    Bob B