This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:如何测量电池组中的电池电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038613/ads1115-how-to-measure-cell-voltages-in-a-battery-pack

器件型号:ADS1115

您好!

如果我需要测量电池组中每个单独电池的电压(串联连接四个锂离子电池、每个电池的标称电压为3.7V)、 我可以使用合适的分压器分别将电池组的-ve 极和电池1、2、3、4的+ve 极连接到 A0、A1、A2、A3、然后通过执行简单的减法计算每个电池的电压。   这种方法是可行的、但测量误差将与单元4相加、得出总误差。

我不知道如何使用微分器方法、因为电芯2、3、4的+ve 极的电压都大于5V。

与我上面提到的方法相比、有没有其他方法可以测量电池组中每个电池的电压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddy、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!

    您能告诉我们您最终计划在这里做什么吗?  您只是监控电压、还是要为电池充电并监控电池组中电池的整体健康状况?  分压器是一种潜在选择、但它们也会消耗电池电量、基本上只是消耗电能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的回复。  我想监测电池充电或放电时的电压(即健康状况)。  我知道使用分压器不是一个好选择、因此我想知道有哪些替代方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddy、

    您是否了解过我们的电池管理器件?  这些芯片比 ADS1115复杂一些、但这些器件专为监控多节电池而设计、可提供有关堆叠/电池组中电压电平以及电池整体运行状况的反馈。  了解 一下 bq29312 、让我知道这是否是您项目中最简单的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    再次感谢您的回复。  我看 一下 bq29312 、是的、它要复杂得多。  作为电子学的初学者、我发现它具有挑战性、但很有趣。  您能给我提供一些有用的资源吗?还是让我了解一下作为初学者如何开始探索这款芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddy、

    我认为 BQ 解决方案很简单、但我正在寻找使用为 WinXP 编写的软件的较旧解决方案。  我将了解该团队可能拥有的较新的评估板以及最坏的情况、并向您展示使用 ADS1115和差分放大器配置的原理图。