Other Parts Discussed in Thread: ADS1115
您好!
如果我需要测量电池组中每个单独电池的电压(串联连接四个锂离子电池、每个电池的标称电压为3.7V)、 我可以使用合适的分压器分别将电池组的-ve 极和电池1、2、3、4的+ve 极连接到 A0、A1、A2、A3、然后通过执行简单的减法计算每个电池的电压。 这种方法是可行的、但测量误差将与单元4相加、得出总误差。
我不知道如何使用微分器方法、因为电芯2、3、4的+ve 极的电压都大于5V。
与我上面提到的方法相比、有没有其他方法可以测量电池组中每个电池的电压?
谢谢你。