This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:在切换 CLKM 和 CLKP 时、它能正常工作

Guru**** 2502225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037777/ads4222-can-it-works-when-switch-clkm-and-clkp

器件型号:ADS4222

您好!

我使用 LVDS 输入作为引脚25和26的时钟输入。

为了实现更好的布局、我想交换引脚25和26布线。   (CLK-连接的引脚25 CLKP、CLK+连接的引脚26 CLKM)

我认为在交换引脚25和26时、它也应该起作用、但 请确认。