This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:PLL 未锁定

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039336/dac37j84-pll-does-not-lock

器件型号:DAC37J84

大家好、

为我们在 DAC37J84定制板上工作的客户发帖、目前 遇到了 SerDes PLL 最想锁定的问题。

我通过读取0x6C 寄存器来理解它-它的值为0x000F (是的、我已经尝试将它复位为0x0000)。
SERDES PLL 的基准是 DACCLK、即390.625 M
串行器/解串器分频器为1。
SerDes 乘法器为5、SERDES 时钟为390.625 M * 5 = 1953.125 M
DAC 以全速率运行、因此线路速率= SERDES 时钟* 4 = 7812.5 M
L = 3 (4个 JESD 通道)、启用通道0-3 (是的、我已尝试启用所有通道)。
M = 1 (每帧2个流)
f = 0 (帧中有1个八位位组)
k = 19 (多帧中为20帧)
SYSREF 为39.0625 M、但根据初始化设置将其禁用。
我还尝试通过 RESETB 引脚重置 DAC -寄存器变为默认值、然后我再次对其进行编程-这没有帮助。

下面是我们的配置供参考。

e2e.ti.com/.../4353.cfg

提前感谢!


此致、

Jejomar