This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADC 输入电压范围

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037514/ads54j66-adc-input-voltage-range

器件型号:ADS54J66

你(们)好

我在我的应用中使用的是 ADS54J66。

共模电压= 2V

峰峰值= 1.9v

因此、在 ADC 输入端、如果我们进行探测、我们将获得2 -(pk_TO_pk / 2)到2 + (pk_TO_pk / 2)的电压、即。 从1.05到2.95。 对吧??    

此外、ADC 会将高于2V 的电压视为正数、将低于2V 的电压视为负数。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    如果部件设置为2的比较器、则正确。

    此致、

    Jim