This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:在同一台计算机上配置两个 ADS5294EVM 评估模块

Guru**** 2519430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294EVM, ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037527/ads5294evm-configure-two-ads5294evm-evaluation-module-on-the-same-computer

器件型号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5294

大家好、

我们的客户想知道是否可以在 单台计算机上配置两个 ADS5294EVM 评估模块。  

根据我们的客户、 模块最初消耗1.224A、在选择断电后、它将变为0.75A。 当他配置这两个模块时、初始电流为2.50A 、断电后降至2.00A。是否可以配置两个模块?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    GUI 不支持在同一台 PC 上配置2个 ADS5294 EVM 模块。