This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490SPO2EVM

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039293/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm

器件型号:AFE4490SPO2EVM

我注意到 AFE44x0SPO2EVM 的 GUI 软件(修订版 E)的新版本。

此版本是否适用于 Windows 10?

过去、我们必须与无符号驱动程序进行斗争、使用旧版本的软件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最新版本修订版 E 支持 Windows 10、不应出现任何未签名驱动程序的问题。 无需更新 EVM 的 USB 驱动程序。 Windows 10应自动识别硬件并枚举为"USB Serial Device"(USB 串行设备)。

    GUI 应能够使用其硬件 ID (如 VID 和 PID)和负载来识别 USB 串行器件。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。  我将与学术机构一起进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 随时向我们发送信息。