This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:AFE4900 EVM、ECG 数据不像样片那样输出

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038032/afe4900evm-afe4900-evm-ecg-data-does-not-come-out-like-samples

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900
在 AFE4900 EVM 中、ECG 数据不像样片那样输出、而是像噪声一样输出。 您能否确认哪些设置工作正常?

即使​​您通过直接接触 ECG 输入端子 INM_ECG 和 INP_ECG 来更改各种设置值和跳线、也很难进行检查、因为仍然存在很多噪声。

至于条件、如果您告诉我们检查 ECG 波形的设置值、我们将不胜感激。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900在选择性披露下共享。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?

    EVM 默认设置应足以捕获 ECG 数据。 使用电池而不是主电源运行笔记本电脑(EVM 连接到的笔记本电脑)、以避免从主电源拾取噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我切换到电池模式并运行、因此噪声大幅降低、 

    但是、可以在低频时检测到波形变化、但在200Hz 以上的频率下、存在大量噪声、很难检查测量值。 为了实现 ECG 精度、我想将其设置为1kHz、2kHz 或更高。 是否有这样的用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的