This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:偏移和 GANCAL 校准

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038768/ads1284-offset-and-gancal-calibration

器件型号:ADS1284

您好、请帮助检查校准程序是否存在任何问题。

1、开启 ADC 的电源

2.将寄存器配置为采样率、HPF 滤波器、PGA 增益、多路复用器设置为010、偏移设置为11。

3.按照数据表中所述的顺序运行偏移校准。

4、配置采样率寄存器、HPF 滤波器和 PGA、将偏移量设置为11、将多路复用器设置为001、该寄存器连接到信号发生器。 信号发生器输出是满量程直流信号。

5.按照以下顺序运行 GANCAL 校准。

6.配置寄存器,包括采样率、PGA 增益、HPF 滤波器和偏移设置为11、多路复用器设置为000 (连接到传感器)、同步和开始记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao Huang、

    您通常有正确的步骤。 最重要的事实是、校准后或校准中间不应更改偏移、PGA、采样率和 HPF。 此外、等待输入稳定也是我在您的列表中看不到的重要步骤。

    1、开启 ADC 的电源

    2.将寄存器配置为采样率、HPF 滤波器、PGA 增益、多路复用器设置为010、偏移设置为11。

    3.等待输入稳定

    4.按照数据表中所述的顺序运行偏移校准。

    5. 将多路复用器设置为001 (不要更改任何其他设置),该设置连接到信号发生器。 信号发生器输出是满量程直流信号。

    6、等待输入稳定

    7. 运行 GANCAL 校准

    8. (可选)注意 OFC[2:0]和 FSC[2:0]结果

    9. 多路复用器设置为000、连接到传感器、同步并开始录制。

    最棒的

    Cole