This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:数字传输模拟接地探索信号

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1282, ADS1282, ADS1283, DAC80501, DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036647/dac1282-digitally-transferring-analog-ground-exploration-signals

器件型号:DAC1282
主题中讨论的其他器件: ADS1282ADS1283DAC80501DAC81001DAC11001A

问题1: 寻找最佳 ADC 和 DAC、以在  2Hz 至250Hz 的频率下从传感器数字传输模拟接地探索信号。 请提供建议。

问题2: DAC1282是否仅使用 ADC 测试仪? 否则 、该部件是否最适合恢复 ADC1282输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    问题1: 寻找最佳 ADC 和 DAC、以在  2Hz 至250Hz 的频率下从传感器数字传输模拟接地探索信号。 请提供建议。

    我假设"以数字方式传输模拟地面探测信号"意味着您有兴趣将 ADS1282用于地震类型的应用(通常使用地震检波器作为传感器)。 如果这个假设是正确的、那么您肯定已经找到了正确的器件系列! 这些器件专为地震应用而设计。  

    您可能需要深入了解 ADS1283、因为它具有 CS 引脚、更好的 SNR 和更低的功耗。

    DAC1282是 ADS128x 系列的合作伙伴 DAC、因此您也可以得到正确的 DAC。

    问题2: DAC1282是否仅使用 ADC 测试仪? 否则 、该部件是否最适合恢复 ADC1282输入?

    您能否解释一下恢复 ADC1282意味着什么? 我不确定这意味着什么。

    通常、DAC1282主要用作测试 ADS128x 的测试信号。 我特别指出该系列、因为 DAC1282始终根据数据表中的规格使用 ADS1282进行测试。 DAC1282噪声很大、但 ADS128x 数字滤波器可以抵消 DAC 的噪声、这使得数据表看起来比它好。 这 是一个 E2E 帖子、了解有关此问题的更多背景信息。 但是、如果您计划将 DAC1282与 DAC128x 配合使用、则数据表非常精确!

    我听说 DAC 用于测试地震检波器或传感器的状态(除 ADC 之外)、但我没有听说 DAC 用于系统中的其他许多用途。 我还认为 DAC1282数据表中的图很好地展示了 ADS128x 和 DAC1282的传统用例(小提示:如果您打算将 DAC 与多个 ADC 搭配使用、我建议使用 ADS1283、因为 ADS1282上没有 CS 引脚)。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    我 的应用不是典型情况。 我 的 ADS1282用于 将  数字线路一端的地震检波器和传感器数字化。  我需要一个 DAC 来恢复数字线路另一端的模拟信号。 我猜  DAC1282不适合这项工作、因为它缺少一个尖锐的 IIR 滤波器来抑制 高于采样频率(奈奎斯特定理)的反射信号。

    请建议使用 DAC 来完成该任务。  双 SPI DAC 单元更好、因为我中继 三 个地震检波器输入和一个麦克风输入:全部在一条数字线路中、 以及一些其他信号位。

    对此,开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    我知道、您的应用非常有趣! 是的、由于上述一些原因、我不确定 DAC1282是否适合这种情况。 请给我一两天时间来看看我能做些什么。 我可能还会再次提出一些澄清问题。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uri,

    您能否考虑在此应用中使用 DAC11001A? 如果20位的分辨率比所需的分辨率高、请考虑 DAC80501或 DAC11001/91001。

    谢谢、

    Paul