This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:afe4490

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038452/afe4490spo2evm-afe4490

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP-FET

如何将 msp430f5529处理器重置为默认代码。

我使用 MSP-FET 在 EVM 中的 MSP430F5529中运行了一个示例 SPI 代码。  

但这在 AFE4490EVM 中进行了更改。

现在、AFE GUI 显示代码中存在错误。 我无法读取数据。

是否可以重建旧的源代码?

我已经在  GUI 中尝试过固件升级。 但它不会对 AFE 进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gnana、

     工厂编程 的固件十六进制文件可从固件源代码的"Firmware_Updater "文件夹中访问。