This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:适用于40PC150G2A (压力传感器)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037146/ads1263-for-40pc150g2a-pressure-sensor

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:ADS1262

大家好、

你好。

我们的客户正在使用40PC150G2A (压力传感器) Honeywell 来感应压力。 他们正在寻找最适合其应用的 ADC。   正在升级我们的气相色谱机。 它们需要:0.1千帕(0.001磅/平方英寸)分辨率、最大150磅/平方英寸和小于±2.0 %(满刻度)的精度。

他们最初为此 应用购买了 ADS1263IPW。 这是否适用于上述传感器? 请参见下面的。

e2e.ti.com/.../40PC_5F00_Series_5F00_Pressure_5F00_Sensor_5F00_Honeywell.pdf

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、ADS1263可用于此应用、由其他工程师用于气相色谱应用。 ADS1263内部有2个 ADC (32位和24位)、而 ADS1262只有32位 ADC。 如果它们不需要两个 ADC、则可以始终使用 ADS1262。

    精度目标等将取决于他们想要采样的速度和他们用于压力传感器的激励电压。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回答。 以下是客户的回复。

    "我们的团队致力于压力工作、并基于 ADS1263设计电路。 对于压力控制、我们使用 DAC、然后使用基于 Opam 的缓冲器、再使用晶体管来控制300欧姆的辐射计阀。 我们可以通过您的半导体最大限度地减小此电路吗?

    我们需要您的团队再提供一个帮助。 我们能否获得考虑激励电流、电阻计算、精度和最低噪声的4线 PT100和 ADS1262参考设计?"

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我认为 ADS1263不能替代压力控制电路、除非它们可以使用 ADC 的一个电流源来控制传感器。 但是、IDAC 输出值步长相当粗略、因此我不确定它们对于精密传感器控制有多大用处。 不过、IDAC 旨在用于比例式配置。 有关 IDAC 功能的更多信息、请参阅 ADS1263数据表中的第9.3.11节、以便他们确定这些集成 IDAC 是否可以在其系统中工作。

    有关 RTD 问题、请参阅我们的 RTD 指导手册 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    布莱恩