This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:多普勒测量设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01351, AFE5816, AFE5816EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037084/afe5816evm-design-for-a-doppler-measurement

器件型号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-01351AFE5816

大家好、

你好。 我们的客户正在寻找多普勒应用的参考设计。 TIDA-01351是否可用于 AFE5816? 或者、是否有新的参考设计?

关于 Gerber 文件、Altium 文件、AFE5816EVM 板的 Cadence 文件、如果您能为我们提供其中任何一种文件、那将是一个不错的选择。  

非常感谢您的支持。  

此致、
Jonathan Navor
德州仪器|客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的。 TIDA-01351是我们在 CW 多普勒上拥有的最新参考设计。 我们可以通过 MySecure 门户为您提供 AFE5816的布局和原理图文件。 请您向我们分享您的 TI 邮箱 ID 吗?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    感谢您的回答。 请检查您的邮件。  

    此致、

    Jonathan