This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:可以输出多少频带?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038584/dac70501-how-much-band-can-be-output

器件型号:DAC70501

我想知道频率响应特性。
如果 SCLK 设置为12MHz、并且电压以高达满量程(LSB 至 MSB)的正弦波的形式输出、那么可以输出多少频带? 通信模式为 SPI。

我想以12kHz 的频率输出满量程正弦波、因此如果您知道该频率下的衰减系数和相位滞后、那么该信息是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    12kHz 正弦波将取决于 DAC 的更新速率以及每个周期需要多少数据点。 在这种情况下、输出缓冲器的稳定时间将是更新速率的限制因素。  当从电源轨(VDD 或接地)流出时、DAC 具有更长的稳定时间、因此您可能 不想执行真正的满量程波。 相反、您可以使用 满量程至1/32倍标度、如果 您的满量程输出为 VDD、则还可以将一些代码保持在满量程以下、以避免更长的稳定时间。

    数据表中的稳定时间为5us、这意味着 DAC 更新速率为200kHz。 因此 、您可以容纳 总共16个数据点 、并且仍然输出 12kHz 正弦波。 您需要每180kHz 更新一次 DAC、这可以通过12MHz SCLK 来完成。  到 DAC 输出寄存器的每个 SPI 写入占用24位。

    这个5us 稳定时间被指定为 ±2LSB (由下面的黑色曲线显示)。 您可以看到、红色曲线稳定在比最终值快5us 的几个百分点以内。 如果这对于您的应用来说是可以的、那么您可能可以向波形添加更多的点、并且仍然满足12kHz 的要求。  

    最棒的

    Katlynne Jones