This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038550/ads124s08-ads124s08

器件型号:ADS124S08

DRDY 脉冲持续为高电平、SCLK I 发送的频率为3MHz、START/SYNC 引脚 I 使其变为高电平...但即使在24个 tclk 周期后、也无法看到 DRDY 处于低电平。

我正在从 FPGA.Chipsel 对 IC 进行编程、复位硬连线为0和1。

最初、我通过 DIN 对所有寄存器进行编程、我将启动/同步引脚设置为高电平、但我无法看到低电平。

请向我们寻求帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ponraj、

    您是否有一个原理图、您可以将其发送给我、以展示您是如何连接事物的?  您是否能够读回寄存器以验证配置是否已正确写入?  您是否有任何可共享的通信示波器或逻辑分析仪快照?

    如果 RESET 引脚为高电平、且所有电源(AVDD、DVDD 和 IOVDD)均有效、则在 START/SYNC 引脚为高电平时、您应看到 DRDY 以标称默认数据速率脉冲。  在与 ADS124S08通信之前、应尝试验证这一点、因为这将验证器件是否处于正常工作状态。

    此致、

    Bob B