This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:VIN 范围

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038650/ads125h01-vin-range

器件型号:ADS125H01

您好!

我想清楚地说明输入范围、  

我使用+/-15V 电源、但不将我的系统接地、测量的系统仅将差分输入+连接到18V、而将差分输入+连接到-1V。 这意味着我保持电势限值、但我超出了电源电压范围。 测量值是否正确?

此致、

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    我建议使用我们的 ADS125H0x Excel 计算器工具来帮助了解 ADS125H01的有效输入范围: https://www.ti.com/lit/zip/sbac234

    具体而言、共模范围工具有助于说明特定输入电压有效所需的增益和电源设置组合。 请注意、相对于接地的输入电压绝对值不能大于 HVDD 或小于 HVSS。

    布莱恩