This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:输入上的最大电压/ESD 额定值/保护拓扑

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038294/ads1299-maximum-voltage-on-the-inputs-esd-rating-protection-topology

器件型号:ADS1299

我们在设计中使用 ADS1299。
它使用 数据表中的顺序电压、以+2.5V/-2.5V 的电压供电、如图72所示。  患者保护电阻、RC 滤波器...  

我想保护输入免受 ESD 瞬态的影响

当我查看"7.1绝对最大额定值"部分时、我看到模拟输入必须保持在 AVSS-0.3和 AVDD+0.3V 之间
没有提到任何持续时间或功率耗散。

在 SPICE 仿真中、我创建了一个 ESG 发生器、并致力于实现最佳的保护拓扑。
遗憾的是、我找不到始终介于-2.8V 和2.8V 之间的解决方案。

我已经尝试使用低压 TVS、肖特基二极管来为电源轨等供电。   

您能帮我 理解数据表的这一部分吗?   
如何考虑7.2节中器件的"绝对最大额定值"规格和1000V ESD 额定值?

是否有真正的拓扑工作?

谢谢!