This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C027:三态地址输入引脚

Guru**** 2870110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038129/adc081c027-tri-state-address-input-pins

器件型号:ADC081C027

尊敬的德州支持:

ADC081C027有一个地址引脚、可连接到 VA、接地或保持悬空。 kΩ 表提供了一个简单的输入示意图、其中显示了当引脚悬空时提供中压的两个41.5 μ A。 它还指出、如果您不喜欢保持悬空的引脚、您可以自己向引脚添加两个电阻器。

我只想在引脚和接地之间添加一个100nF 电容器、而不是两个电阻器。 没关系吗? 我想我的问题是:IC 是否只是检测该引脚上的电压、即 VA、接地或中间的电压、或者该引脚在运行期间是否也输出什么? 如果它只是一个输入引脚、那么电容器就足够了。

我确信您理解我建议使用电容器的原因。 作为一名长期开发人员、将引脚悬空几乎是"违背我的宗教"。 kΩ、两个41.5k Ω 的上拉/下拉内部电阻器可能难以在嘈杂环境中将电压保持在中间。 kΩ 两个较低的电阻器、如两个4.7k Ω、只会增加功耗。 一个简单的去耦电容器解决了我书中的所有问题。

此致、

弗莱明·蒙斯鲁德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flemming、

    器件引脚仅是来自我们了解和检测电压是在 VCC、GND 还是大致在 VCC/2下的输入。  数据表中的指导是、如果不希望将电压保持悬空、则强制电压达到 VCC/2电位。  我们了解加入电容器以减少 EMI 干扰的愿望。  电容器的一个问题是、在为器件加电确定地址时、它可能不允许节点电压达到所需的 VCC/2电压。   

    我们没有所需的信息来确定加电时地址设置的内部时序、但考虑使用较小的~33-68pF 电容器。  较小的值应提供类似的效果、并且还应允许节点更快地充电至所需的电压。  在投入生产之前、请在您的应用中进行测试并验证这些应用程序是否可靠运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您快速回答我的问题。

    但是、我不相信从地址在加电时被确定、就好像它被一个内部复位信号"采样"一样。 这意味着不能"即时"更改从器件地址。 我确信、在加电期间、可以随时根据地址引脚的状态将从地址设置为您想要的任何内容。 数据表中没有任何内容表明在加电时从器件地址被采样。 内部寄存器以及模数转换状态机(如果您愿意)通过内部上电复位设置为初始默认值和状态、但仅此而已。 请咨询芯片的设计人员、了解这种情况是否确实如此。

    此致、Flemming Monsrud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flemming、

    我们已经看到、器件设计了两种方式、其中一些用于确定加电地址、另一些则允许您如前所述进行动态更改。  设计人员不会四处询问该特定产品。

    回顾一下我们在这里的方法 、该引脚上的~100pF 电容器仍应提供所需的 EMI 降低效果、并且还应足够快地充电、以便缓解任何问题(如果存在)。