主题中讨论的其他器件: ADS1261
我有一个使用 ADS1256的现有设计、它具有一个8.00 MHz 的晶体。 标称值为7.68MHz。 这与4.2%不同、但它对50和60 Hz 的陷波有何影响? 我制作了一个简单的电子表格来缩放所有值、如果线路噪声抗扰度是一个问题、它看起来不像8MHz 是一个好选择。 真的是这样吗?
实际上、我一次只关心其中一个值(50Hz 或60Hz)、并且我可以知道在本地使用哪一个、以便我可以对此进行优化。
数据表中的表17指出、8.0MHz 是可以接受的、但在陷波滤波方面、它是否能够以这种方式工作。 我的最终环境将是一个工业木材工厂、周围有很多60 Hz 电机。 在空气中有典型办公噪音的50 Hz 环境中、将在海外进行评估。
除了第32页上为 DRATE 寄存器列出的标准16值外、看起来我不能真正调整采样率。 有关确保仅使用显示的值的描述非常具体。