This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775设计

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038167/dac8775-dac8775-design

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件: LM5166

您好!

您能否查看随附的原理图一次。

提前感谢。

此致、

Amit Jaine2e.ti.com/.../2727.SCH_5F00_DAC8775.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    首先、除了数据表外、还有几个其他文档可用作原理图的模板。 首先、该 EVM 可用作原理图的模板。 EVM 原理图应符合数据表中所示的规格。 此外、您还可以在设计自己的原理图之前获取 EVM 并对其进行测试。 其次、原理图中有几个使用 DAC8775的 TI 设计。 TI Designs 中的每个设计都有一个设计指南和一个原理图。

    可在此处找到 EVM 用户指南:


    https://www.ti.com/lit/pdf/sbau248


    采用 DAC8775的 TI Designs 可在此处找到:


    https://www.ti.com/tool/TIPD216


    https://www.ti.com/tool/TIPD215

    查看您的原理图、它与 EVM 中的原理图类似。 不过、我想指出几个方面。 电感器的建议值为100uH、但它必须至少具有500mA 的峰值电感器电流。 此外、您应该添加一些二极管来防止输出超出降压/升压转换器的 VPOS_IN_A 和 VNEG_IN_A 电源。 在 EVM 中、它如下所示:

    IOUT/VOUT 和铁氧体磁珠之间有一组 BAV99-7-F 二极管。

    我在原理图中快速查看了 LM5166、但实际上对该器件没有任何经验。 我认为最好在直流/直流转换器论坛中发帖。 对于精确的12V 输出、该值看起来是正确的。 此外、ISO7641隔离看起来是正确的、但我对此也没有太多经验。

    如果您对 DAC8775有任何其他问题、请告诉我并发帖。


    吴约瑟