This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:AFE5828

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036508/afe5828-afe5828

器件型号:AFE5828
主题中讨论的其他器件:AFE5818

大家好、只是一个简短的问题、

我想问一下 AFE5828和 AFE5818之间的产品定位

由于 AFE5818的规格优于 AFE5828、但其规格值非常接近

我们现在正在评估 AFE5828。 您的建议将帮助我们选择组件。

感谢您的全力支持。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE5828和 AFE5818内部具有相同的 ADC 内核。 因此它们具有相同的数字功能。 主要差异来自 VCA 裸片。

    AFE5818的功耗略高、每通道140mW、具有更好的输入参考噪声(0.63nV/RHZ @ LNA 24dB)。 而 AFE5828的功耗较低、每通道102mW、具有输入参考噪声(0.8nV/RHZ @ LNA 21dB)。   

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bellala、

    下面是一些问题、

    AFE5828和5818存在噪声差异、但为什么 SNR 相同?

    2.在实际的超声诊断应用中,您有何建议?

      例如 AFE5818、适用于便携式超声波系统或其他应用

    感谢您的回复

    Jerry