This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:当直流 LOD 检测电流低于100nA 时、器件无法报告导联脱落信息

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035663/ads1293evm-the-device-cannot-report-lead-off-information-when-the-dc-lod-detection-current-lower-than-100na

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1293

您好!

我的客户报告了 ADS1293的问题:当检测电流配置为低于100nA 时、直流 LOD 功能无法正常工作。 而一旦检测电流较高、例如0.32uA、该功能看起来就正确了。 但是、中国法规要求电流不应超过0.1uA。 他们在自己的 PCB 和采用相同配置的 EVM 上测试了 LOD 功能。 问题相同。 (测试是在室温下进行的)我不确定他们应该如何解决这个问题?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的支持。

    只要引脚电压超过 VDD-0.5V、ADS1293直流导联脱落就会在相关的输入引脚上触发导联脱落情况。 根据输入的设计、电流越小、外部电容会导致稳定时间越长。 导联脱落检测电路还需要 LOD 电流的低阻抗返回路径、以确保正常运行。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、它始终无法报告导联脱落情况的时间不会更长。 除了导联脱落电极、所有其他电极都短接到右腿电极、因此低阻抗返回路径没有问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当输入引脚电压上升到 VDD 时、将触发导联脱落条件。 系统中的导联脱落电流可能存在其他泄漏路径、从而防止输入电压上升并触发导联脱落情况。 使用高阻抗电压表(> GΩ Ω)检查输入引脚电压并验证该输入电压是否应接近 VDD 可能会有所帮助。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    进一步的测试表明、确保问题不是由泄漏引起的。  

    如果一个输入只连接到一个 INA 输入、LOD 始终工作正常。 但是、一旦输入连接到两个 INA 输入、器件就无法报告导联脱落情况、直到检测电流增加到>2uA。

    例如、如果 RA 电极连接到 IN1引脚、并且 IN1配置为并联连接到 CH1和 CH2、则器件无法报告 RA 的导联状态。 如果我们仅将 IN1连接到 CH1-、则器件可以在 LOD 电流仅为96nA 的情况下正确报告 RA 导联脱落情况。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当两个通道输入都连接到 IN1引脚或 RA 电极时、他们是否尝试仅打开一个直流引线检测电路(CH1-或 CH2-)? 如果 RA 电极仅连接到 CH1或并联连接到 CH1和 CH2、则不应存在任何差异。 当引线断开时、该引脚上的电压应上升到 VDD。

    谢谢

    -TC