This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:AFE4900 EVM ECG 读取错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036989/afe4900evm-afe4900-evm-ecg-read-error

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

在 AFE4900 EVM 中、ECG 数据不像样片、而是像噪声一样输出。 我能否检查能够正常工作的设置值?

即使您直接连接到 PPG 输入端子或更改各种设置值​​或翻转器、仍然存在很多噪声、很难检查。

至于条件、如果您告诉我们检查 ECG 波形的设置值、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    EVM 默认设置应足以捕获 ECG 数据。 使用电池而不是主电源运行笔记本电脑(EVM 连接到的笔记本电脑)、以避免从主电源拾取噪声。