This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:AFE5828 PGA HPF 已从 AFE5818中删除

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037427/afe5828-afe5828-pga-hpf-is-removed-from-afe5818

器件型号:AFE5828
主题中讨论的其他器件:AFE5818

您好!

为了实现成本效益、我们正在寻找 AFE5828而不是 AFE5818作为超声波解决方案。

从 AFE5818数据表中、PGA HPF 可用作直流偏移校正电路、但在 AFE5828上已将其删除。

是否有专家可以分享该信息或经验、如果该信息或经验对超声波应用有任何副作用?

谢谢大家、

Benson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benson、

    很抱歉我们的答复有延误。   

    由于器件 AFE5828在选择性披露下共享、因此我们希望使会话脱机。

    您能否联系 support_us_afe_tx@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?