This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2556:零

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037595/tlv2556-zeros

器件型号:TLV2556

该器件对基准读回做出响应、但在欠压持续时间少于一秒后重新获得电源时、所有其他通道返回零。  这是已知行为、还是 与加电期间芯片选择过早生效相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeria、

    欢迎加入 e2e 论坛!  我们能否获得一些与 TLV2556通信的屏幕截图?  用于启动器的/CS、SDI、SDO 和 SCLK 将会很好。  如果您有一个原理图、也可能有一个原理图。  如何检测欠压 情况、然后启动从事件中恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom 的热情欢迎!

    欠压是一种受控条件、在此条件下、根据系统级的 MIL-STD-704测试、TLV2556的电源电压会以不同的间隔(实际上是一次中断、我猜是一次)被移除、然后重新施加。 有两个器件显示相同的问题、因此照片中有两条芯片选择线。

    图1a:
    在中断超过1000ms 后、在触发点处为 TLV2556提供5V 直流电源。 芯片选择上拉电阻比5VDC 滞后600ms。



    图1b:
    SPI 通信显示所有数据正在正确返回(在电源恢复后大约10s)。



    图2a:
    中断500ms 后、在触发点向 TLV2556施加5Vdc 电源。 芯片选择上拉电阻再次显示比5VDC 滞后600ms。



    图2b:
    SPI 通信仅显示基准读回正确返回(在电源恢复后大约为10s)。



    模拟输入引脚电压和 REF+引脚电压均来自5VDC 电源轨。 它仅是在其他地方派生的芯片选择。 虽然不是最佳做法(工作中有修复方法)、但不清楚芯片选择时序是根本问题。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeria、

    那么、如果您在500ms 后尝试重新启动系统、这只是一个问题?  在图2a 中、C3和 C5上看起来仍然存在残余电压。  您能否验证该电压电平是多少、这些电压之间的差异是多少 WRT 图1a?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C3是 TLV2556之后缓冲器 IC 的 MISO 输出、因此可能与此问题无关。 C2显示了其中一个器件的真正 MISO 输出。 C5是为两个器件供电的5V 电源轨(VCC)、如图1A/2a 所示。 需要确定系统所需的确切时间、但似乎器件在超过一秒后重新启动即可。 系统当前正在进行修改、以使用软件控制的不同5V 电源轨。 这应该有助于回答工作所需的电压衰减水平问题。 同时、有关此要求的任何信息都将非常有用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeria、

    ABS MAX 额定值表成为您的指南。  如果5V 电源下降、模拟和数字 I/O 也应该下降。  任何超过 Vcc 超过300mV 的信号都可能导致 TLV2556出现不必要的行为。