This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:带 TSW1400EVM 的 AFE5812EVM

Guru**** 2779815 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5812EVM, AFE5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034906/tsw1400evm-afe5812evm-with-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5812EVMAFE5812

你(们)好

我尝试将 AFE5812EVM 与 TSW1400EVM 连接。 我在 HSDC Pro 中选择 AFE5812_14X 作为固件选项、之后、TSW1400EVM 板上的所有 LED (D2toD9、D6除外)都应亮起  

但在我的情况下、D5和 D6没有亮起。 用户手册指出、TSW1400板未接收到来自 ADC (此处为 AFE5812EVM)的时钟、但未说明如何解决此问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatin、您好、

    当 D5和 D6未亮起时、表示 TSW1400卡未接收任何 LVDS 时钟。 当两个卡未正确对接或 AFE 根本未接收时钟时、可能会发生这种情况。 是否可以确认 JP9连接器的状态?

    请确保跳线按上述方式连接、以便 ADC 时钟由板载振荡器驱动。

     此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、跳线的位置如上图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatin、您好、

    您能否确认 SPI 至 AFE5812是否正常工作? 您可以在 断电设置选项卡中确认切换 PDN_Fast_VCA 按钮。 如果 SPI 工作正常、您应该会看到电源的电流降低。

    此外、您能否确保驱动 TSW1400的电源具有至少5A 的电流容量?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE 和 TSW1400之间的连接器出现问题。 这样就解决了这个问题。 但是、无论如何、我会按照 AFE5812EVM 的用户手册进行操作、在第5.2节中、我将测试图案从斜坡更改为模拟输入。 但是、没有模拟输入待测模式等选项。 那么、我应该选择那里的内容是什么?无或其他内容。 此外、缺少手册中的图10。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatin、您好、

    对于模拟输入、您可以在测试图案选项卡下选择无。 图10、5MHz 下 FFT 捕获的原始数据如下所示、

    此致、

    Kalyan