This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:快速打开/关闭电源。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035890/tsc2007-about-the-power-on-off-quickly

器件型号:TSC2007

大家好、

 当我快速打开/关闭电源时、我的客户会出现以下症状。
1: 无法获取地址位从0变为1。
2: 即使按下触摸屏,PENIRQN、SDA0、SCL0也不会出现。

可以在不打开/关闭电源的情况下正常收集数据。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    很抱歉耽误你的时间。

    您能否详细说明问题发生和未发生的情况?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    感谢你的答复。

    当3.3V 开始下降后、启动时间大约为200ms 至470ms 时、就会发生这种情况。

    但是、当我执行以下操作时、它不再出现。
    (1)当电源打开时、首先使用与 TSC2007不同的从器件地址来访问它大约5次。
    (2)更改 I2C 线路3.3KΩ→22KΩ 的上拉电阻常数

    请告诉我您的建议。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我将与对该部件有更深入了解的人员进行交流、并在24小时内回复。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    该器件是否用于定制 PCB? 示波器在该时间段内的 VDD 引脚图可用于确定电压器件在何时以及如何由其行为引起时看到的电压。

    此致

    Carson