This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1209:低通滤波器上的电压与输入电压不同

Guru**** 2504805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037541/ads1209-voltage-at-lowpass-filter-differing-from-input-voltage

器件型号:ADS1209

您好!

我在我的大学使用 ADS1209器件作为公式 SAE 车辆制动线路上压力传感器的 ADC。 在使用该部件进行测试时、将来自电源的0-5V 信号输入该部件、 然后、使用 RC 低通滤波器(150kOhm 和1nF RESP)将位流滤回模拟滤波、我得到的(除了在5V 时使输入完全饱和)几乎是使用万用表和 DSO 测量滤波器输出的输入电压的一半。

这个芯片的这种行为是正常的、或者我是否认为这个部件的操作不正确、因此我的测试方法有缺陷。 如果需要更好地了解我的问题、我可以使用此芯片附加原理图和测试设置图。

提前感谢您对此问题的任何意见。

-Jarrod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarrod、

    您可以使用 RC 滤波器实现 PWM DAC、但调制器不输出真正的 PWM 信号。 让我尝试帮助您将调制器可视化:

     

    调制器在固定时钟周期和零和一的固定占空比输出位流中工作。  ‘re的“d data”代表一个调制器时钟周期和一个数据位。  例如、在满量程线性输入电压下运行 ADS1209时、90%的输出数据位为1、10%为零。  无论输出是随机的,它都不会是9个,且反复为1个零。  

     

    真 PWM 数据具有可变占空比。  上面的‘蓝色数据’代表 PWM 输出。  PWM‘m有一个基准波形(如三角波)和一个比较器功能,可根据与基准(三角波)相比的输入信号幅度(即虚线)来“调制”输出数据。  希望这会有所帮助–不可能将简单的低通滤波器与调制器配合使用,但您将无法看到底层信号的详细信息。

    您可以 使用 Σ-Δ 滤波器模块或 SDFM 对数据进行数字滤波、而不是使用 RC 滤波器、如下面的两个链接文档中所述。 SDFM 通常集成到您的 MCU 中、例如 C2000、 但也可以是独立的或 FPGA。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa094/sbaa094.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa230/sbaa230.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、感谢您的回复。

    根据您的建议、使用此数字滤波器会给我一个模拟电压回退、或者这些滤波器返回的信号仍然是数字信号、并且在事后需要进一步处理。 此外、根据 FSAE 规则集、由于此器件用于安全系统、因此信号路径中的任何位置都不能有任何可编程逻辑、因此这些滤波器是否会在出厂时工作、或者如果不对其进行编程、这是不可能的?

    谢谢

    -Jarrod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarrod、

    据我所知、数字滤波器始终是可编程的。 通常、客户使用一个 SDFM 对反馈环路进行高分辨率、高 OSR、高延迟测量、并使用另一个 SDFM 对低分辨率、低 OSR、低延迟测量进行保护。 数字滤波器不会为您提供模拟电压、而是可以存储在 MCU 中并进一步处理的数字电压。  

    如果您的项目不是很远、我建议您考虑使用分立式放大器来实现这一点、以便可以在模拟中处理所有问题。 本指导手册系列提供了有关放大器不同用途的大量信息、这些信息可能会有所帮助: https://www.ti.com/seclit/eb/slyy137a/slyy137a.pdf