This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292 Vcap2 Vref 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035118/ads1292-ads1292-vcap2-vref-issue

器件型号:ADS1292

尊敬的 TI 团队:

我将使用 ADS1292测试定制 PCB。

我发现我的 ADS1292具有默认值。 在我已经焊接的10个上、Vcap2始终为4.25V 左右。 在我的情况下、该 Vcap2电压远高于(AVDD+AVSS)/2 (AVDD=2.8V 且 AVSS=0V)。 在某些器件上、Vref = 2.4V、而在其他器件上、Vref=0V。 否则 、[常见问题解答] ADS129x 中引用的所有其他步骤:如何验证 ADS129x 器件是否仍然正常工作? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛 工作正常。

我怀疑手工焊接连接到 ADS1292通道输入的0201组件可能会在内部损坏 ADS1292。 您认为我们应该使用焊机将其他 ADS1292组件焊接到通道输入上吗?

此致