This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:FPGA 进行超时复位检测?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037561/ads124s08-timeout-reset-detection-by-fpga

器件型号:ADS124S08

大家好、团队、

我对 ADS124S08的串行接口超时功能有疑问。

FPGA 是否可以了解 ADC 何时发出超时 SPI 复位?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    简单来说,答案是否定的  没有指示器或引脚响应显示超时已发生且 SPI 已超时。  最佳做法是使用 CS、当 CS 变为高电平时、CS 将重置 ADS124S08的 SPI 内部。  超时功能适用于持续将 CS 保持为低电平(或连接到 GND)的客户。

    要使用超时功能、必须首先通过将 SYS 寄存器中的位2置为高电平来设置寄存器设置。  如果在2^15 tclk 周期内没有发生不完整的字节传输、SPI 总线将复位。  因此、FPGA 的一种方法是在最后一次尝试通信后等待2^15个 tclk 周期、然后再开始新的通信。

    您可以看到、使用 CS 比依赖超时具有很大的优势。  对于那些使用隔离技术来限制隔离通信信号数量的客户、添加了超时功能。

    此致、

    Bob B