This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:通过 SPI 从 ADS124S08EVM (ADS124S08)到 MSP430F5438 (micro)进行通信。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S08EVM, MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037549/ads124s08evm-communicate-over-spi-from-ads124s08evm-ads124s08-to-msp430f5438-micro

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08MSP430F5438

我很难与 ADS124S08EVM 板上的 ADS124S08通信。 我已将所有通信线路正确连接、CS-CS、DRDY-DRDY、SCLK-SCLK、SDI (DIN)-MOSI、 SDO (DRDY/DOUT)- MISO。 我还将 GND 连接到左下方 ADS124S08EVM 板上的主 GND (下图供参考)。

Pins I shorted and communications I connected

我还具有以下跳线配置。  

JP1 -短接、JP5 -短接、JP6 -短接、JP7 -短接、JP8 (1-2)、 JP9 (2-3)、JP11 (1-2)、JP12 (无)、JP13 (1-2)、JP14 (2-3)

然后、我使用 AIN1 (+)和 AIN0 (-)作为 ADS124S08的输入、从校准后的电压源读取电压。  

当我步入调试器时、当我向 ADS124S08发送复位命令时、我不会读取正确的寄存器值。 因此、我认为我没有正确设置 ADS124S08的通信、或者跳线放置不当。 上次我通过移除电阻器而不短接 JP1来隔离通信线路时、我能够建立通信。 出于某种原因、当有人希望通过 SPI 从该评估板通信到另一个微控制器(MSP430F5438)时、建议使用短接 JP1、并连接相应的通信线路似乎不起作用。  

如果有任何帮助或建议,将不胜感激。 我们一直在尝试确认为什么 ADS124S08在 PCB 上与 ADS124S08的评估板相比不是线性的。