This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:ADS1015QDGSRQ1

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037421/ads1015-q1-ads1015qdgsrq1

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1015

您能否提供 ADS1015QDGSRQ1的数据表、我们 只能在 您的网站上找到 ADS1015BQDGSRQ1的数据表。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fei:

    欢迎访问我们的 e2e 论坛、感谢您关注我们的 ADS1015-Q1。

    实际上、ADS1015QDGSRQ1和 ADS1015BQDGSRQ1之间没有功能、性能或特性差异。 因此、TI.com 上的数据表涵盖了这两个版本。
    唯一的区别是、在 ADS1015QDGSRQ1鉴定期间、我们没有按照 AEC-Q100执行100%的所有测试。
    因此、我们随后发布了 ADS1015AQDGSRQ1、满足 AEC-Q100的所有要求。
    然后、我们在第二个晶圆制造厂中对器件进行了认证。 这就是 ADS1015BQDGSRQ1的含义。

    简而言之、ADS1015QDGSRQ1和 ADS1015BQDGSRQ1之间的差异符合 AEC-Q100标准、而晶圆制造厂则存在差异。
    对于新设计、我们建议使用"B"版本。 这就是我们不再在 TI.com 上显示其他版本的原因。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈