大家好 、
最近、客户使用的 ADS7142器件旨在调试其 IIC 接口、读取和写入寄存器、以配置具有预警报数据模式的自主模式工作。
其中一个步骤不是很清楚如何配置:
如何配置 I2C 的高速模式。 (请参阅 ADS7142数据表的7.3.10.4)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Amelie、
他们是否能够与器件成功通信? 我建议先确认与器件的通信是否成功、例如读取和写入寄存器、然后继续执行高速 I2C 模式。
要在高速 I2C 模式下使用该器件、它们需要按照提供的说明进行操作、如您所述。
需要注意的是、摘录引用了 I2C 协议标准、其中列出了所有 I2C 器件将识别为高 sped I2C 模式命令并相应响应的代码。 这并不特定于 ADS7142、而是针对使用 I2C 的所有器件和每个器件。 您可以通过进行互联网搜索来了解更多相关信息。 单击此处_
下面是互联网搜索中提供的有关如何进入高速 I2C 模式的详细步骤
起始条件已发送
‘m最大400 kbit (08h 至0Fh)时发送8位“主机代码”
主代码‘未确认’
主动主机切换到高速通信
仲裁和时钟同步只在主器件代码传输期间发生、而不是在 HS 传输期间发生
活动主器件发出一个重复起始条件、之后是所需 目标的地址
该地址为机架式或机架式
以已知方式继续传输