This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:针对某些样本的周期性信号衰减测量

Guru**** 2798295 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037223/ads1261evm-periodic-signal-decay-measurement-for-some-samples

器件型号:ADS1261EVM

您好!

我购买了 ads1261evm 电路板、在测试时发现了一些奇怪的东西。

一些 AD 转换样本的定期测量结果似乎比预期值低得多、
作为电源功率测量(AVDD-AVSS)/4、DVDD/4、即使在不将任何引脚连接到输入多路复用器的情况下进行测量也是如此。

是什么使这种情况发生?

还是这是 Σ-Δ ADC 的特性?

测试条件和结果如下。

1) 1)测试条件

-输出数据速率:14,400SPS

-数字滤波器:Sinc5滤波器(默认,>7200SPS 时)

-转换开始延迟:189us

-基准:启用内部基准,REFP:AVDD,REFN:AVSS

- PGA/增益:PGA 模式/1V/V

-输入多路复用器:1)(AVDD-AVSS)/4,2) DVDD/4,3)无连接

2) 2)测试结果

-(AVDD-AVSS)/4

- DVDD/4

-无连接

感谢您提前回答。

 此致、

Youngho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youngho、

    以下是我从 ADS1261EVM 获得的结果、这些结果使用相同的设置执行与您相同的测试。 我没有看到任何测量问题。

    • 您是否更改了任何其他寄存器设置?
    • 您是否对 EVM 进行了任何跳线修改、或以任何方式修改了 EVM?
    • 您与计算机的 USB 连接是否良好、稳定? USB 是通过集线器路由还是直接进入您的 PC?

    您看到的误差似乎是周期性的、大约每250个样本发生一次。 14、400SPS 时、一个采样= 0.069ms、因此250个采样= 250*0.069 = 17.36ms。 这相当于1/17.36ms = 58Hz、或非常接近线路周期频率(50或60Hz、取决于您的居住环境)。 您是否有任何可能被 ADC 或 USB 电缆拾取的线路周期噪声? 如果您使用的是笔记本电脑、请尝试从坞站或电源拔下电源线、然后仅使用电池供电的 PC 查看问题是否已解决。

    (AVDD - AVSS)/4 = 5V/4 = 1.25V

    DVDD/4 = 3.3V / 4 = 0.825V

    无连接