This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:SPI 接口问题

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035896/adc3244-spi-interface-issue

器件型号:ADC3244

您好!

我有一个系统、每个系统连接5个 ADC3244、并连接专用的点对点 SPI 总线。  每个都是总线上唯一的从器件。  我一直在尝试通过在我的初始复位脉冲之后写回寄存器来确定安装了哪些器件。  但是、其中的每一个通常都无法正确回读。  它并不总是相同的。  探测 SPI 后、我看到写入命令、一切看起来都正常、但在回读时、数据转换在错误的时钟边沿上、数据也不正确。

我唯一能想到的是复位问题、因为这是我在尝试对寄存器进行编程和回读之前所做的一切、但看起来不错。  但是、它由软件控制、并且未同步到采样时钟。  它通常约为700ns、但有时会超过1微秒。  数据表中有一个用于复位的奇数最大脉冲宽度规格-这是真的吗?

谢谢-感谢您的任何帮助。

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将对此进行检查、并尽快返回给您。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我与团队核对后、如果您在复位时施加超过1us 的脉冲、就不会出现问题。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    好的、感谢您提供的信息。  我们已经取得了一些进展、我认为这只是我们的软件控制复位的方式的一个问题。  最好知道脉冲的长度不是问题。  您可以将其关闭。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    好的、感谢您提供的信息。  我们已经取得了一些进展、我认为这只是我们的软件控制复位的方式的一个问题。  最好知道脉冲的长度不是问题。  您可以将其关闭。

    Ryan