This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404配置和功能

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033359/afe4404-afe4404-configuration-and-functions

器件型号:AFE4404

大家好、

你好。 请在下面帮助我们检查客户的问题。  

我在此附上了客户的询问。  

  1. 还不能很好地理解 RESETZ、ADC_RDY 和 CLK 的功能和使用方法。 我应该如何配置和使用它?
  2. 我可以使用 I2C 与 AFE4404通信。 我按照数据表中表5的顺序对其进行了配置、但 LED 不能亮起。
  3. 在 LED_STC/LED_ENDC 寄存器中配置的值有何含义?
  4. 从寄存器2A~2F 读取的值有什么含义?

此处附上了所使用的'.c'和'.h'文件、请查看。

e2e.ti.com/.../AFE4404-configuration-and-use-attachment.zip

提前感谢您的支持。  

此致、  

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    请让客户在加电后参阅 AFE4404类似标志的常见问题解答链接。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/369445/afe4400-afe4490-afe4403-afe4404-faqs

    AFE4404数据表第8.3节介绍了用于开启 LED、采样、转换等的寄存器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    对延迟答复表示歉意。 我们的客户提出了另一个有关 AFE4404的问题。 请帮您回答。  

    其中包括:

    "我不确定我从寄存器2A~2F 读取的数据是否准确、我不确定 LED 和接收二极管是否正常工作。 现在、我想澄清接收二极管和 ADC 转换之间的关系。
    接收二极管如何转换为 ADC、数据存储在寄存器中的形式是什么?
    2.采样时间如何影响这一点?
    3.采样时间的影响是什么?

    非常感谢。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请参阅数据表中的表2、了解 PD 电流如何转换为 TIA 输出电压。 ADC 将此电压转换为二进制补码格式的 ADC 代码。

    2、3。  根据射频增益和 CF 设置、采样时间将影响读数。 请参阅数据表中的第8.3.1.3节。