请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 主题中讨论的其他器件: ADS124S08
您好!
我只想知道时间 T11的等效值是什么: 命令的最终 SCLK 下降沿到 下一命令的第一个 SCLK 上升沿(ADS1256)
在 ADS124S08上?
根据我对 ADS124S08规范的解读 ... 这将是图6 -第16页上的 TH (SCDR)= 28 tclk
我的假设是否正确? 提前感谢您