This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:最后一个 SCLK 下降沿命令到第一个 SCLK 上升沿

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037162/ads1256-final-sclk-falling-edge-command-to-first-sclk-rising-edge

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!  

我只想知道时间 T11的等效值是什么: 命令的最终 SCLK 下降沿到 下一命令的第一个 SCLK 上升沿(ADS1256)

在 ADS124S08上?

根据我对 ADS124S08规范的解读 ... 这将是图6 -第16页上的 TH (SCDR)= 28 tclk

我的假设是否正确? 提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    由于您之前问过类似的问题、我会考虑为 S08编写新固件、而不是尝试调整 ADS1256。 这些器件具有不同的 SPI 接口、时序要求也非常不同(就需要考虑的内容以及时序本身而言)。 我想您可能会遇到更多问题、尝试将一个 ADC 调整为另一个 ADC。 我知道这不是一个非常有争议的解决方案,但从长远来看,这可能会更好

    在 S08上、根据下图、命令之间不需要延迟。 时间(SCDR)仅适用于在不使用 RDATA 命令的情况下读回数据的情况。

    布莱恩