This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501EVM:DAC80501M -无法从断电模式切换到正常模式

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035514/dac80501evm-dac80501m---switching-from-power-down-mode-to-normal-mode-doesn-t-work

器件型号:DAC80501EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我在 SPI 模式下运行 DAC80501EVM、并将导线连接到主板。 (VDD 3.3V、VREF 2.5外部连接、REF_DIV 和 GAIN_MUL 均设置为1)

我将正常运行所有操作、直到我将工作模式更改为断电模式、即0x030101 (DACOUT 不会变为0、而是变为1.6V。 EVM 上的器件为中标度"M")

第二个问题是、当我切换回正常模式时、即0x030100 (DACOUT 变为0、但在 POR 被发出之前、任何进一步的写入都无法更新 DACOUT)

当 DAC 处于断电模式时、DACOUT 保持在1.6V、并在0和1.6V 之间切换、以及 SYNC 信号、即当 SYNC 为低电平时、DACOUT 变为0、当 SYNC 为高电平时、DACOUT 为1.6V。

我在数据表中没有看到对此行为的任何解释。 请一些专家向我解释这一点、我希望在我的设计中使用断电模式来降低功耗。

谢谢、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    感谢您的讲解。 我将在今天结束前回顾并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    1.您看到的是预期行为。  根据 VDD 电源、基准 VREFIO 将发生变化。  

    2.同步行为 、由于通过 SPI 命令更新断电、因此预计会出现此行为。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入断电模式后,需要 POR 切换到正常模式是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入断电模式后,需要 POR 切换到正常模式是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指出、在断电模式下、输出应该变为0、但在我的情况下、它变为1.6V、"M"部件的预期行为是不是? “Z”零件如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要..  

    您是否将 USB2ANY 控制器用于 SPI 接口或您自己的主机控制 SPI 命令?  如果您使用自己的控制器、则共享 SPI 范围快照(SCLK、SDI、SYNC 和 LDAC)。 我将回顾 SPI 时序是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高拉夫

    根据 VDD=3.3和 Ref = DIV1设置获得1.6V 电压、

    请告诉我您从 DAC 驱动的输出电压是多少? 我建议使用正确的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用自己的 MCU、我对 SPI 没有疑问、因为我可以驱动 DAC 的输出并写入寄存器。 当我将 DAC 置于断电模式并退出时、问题就会开始。 即使在退出断电模式后、我也无法驱动 DACOUT、直到我使用0x05000A 命令对 DAC 进行软复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的驱动范围为0-2.5V。 在我切换到断电模式之前、我使用了2.5V 外部基准、REF_DIV = 1且增益= 1 (这为我提供了预期的输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以增大 VDD=5V 并检查其工作原理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以的话、我希望这样做、但是我的 DAC VDD 通过提供3.3V 电压的微型焊接线与主板相连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认您是否在  自己的 PCB 上使用 DAC80501EVM 或器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 EVM。 它在主板上的记忆棒连接了正确的导线、即 VDD、VREF、SCK、MOSI SYNC、VOUT、 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 中,外部基准为5V,因此您可以使用 VDD=5.5供外部基准使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 JP4保持断开状态、并将2.5V 导线连接到 TP8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请给我一些时间、我明天将检查 EVM 并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    25V 输出、具有2.5V 外部基准电压、VDD = 3.3

    写入0x03 > 0x0100 //基准电源完成

    写入0x04 > 0x0101 // ref div-en = 1、buf-gain 1

    写入0x08 > 0xFFFF //满量程2.5V 输出

    写入0x03 > 0x0101 //启用电源完成;o/p 将获得零伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    这对我也很有用。

    在您提供上述命令并再次切换回正常模式后、您无法从 DAC 获得任何输出。

    即0x030101 ->输出0V

    0x030100 ->应为正常输出、但保持为0

    0x08FFFF ->输出保持为0

    输出保持为0、直到我对 DAC 进行 POR、这就是我面临的问题。 数据表中并未讨论返回正常模式后是否需要 POR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我检查了上述序列并使用 EVM 进行了验证、其工作正常。

    请尝试使用 USB2ANY 与 EVM GUI 软件进行 SPI 接口、以便我们验证您的主机控制器是否存在器件问题或任何 SPI 时序问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法正确配置 USB2ANY、但我尝试使用 TI DAC EVM GUI、使用该 GUI、一切都按预期工作。 我可以注意到的差异是内部/外部基准和 VDD 5.5V/3.3V。 我不确定它为什么不能与我的板配合使用。 但显然、一切都可以正常工作、直到我进入和退出断电、因此我不怀疑 SPI 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    更好地共享 SPI 时序(退出和输入电源完成序列)并通过连接共享电路板图片。  

    谢谢