This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在生产中对智能 DAC 或 AFE 的 NVM 进行编程?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43401-Q1, DAC43401, DAC53401-Q1, DAC53401, DAC53701, DAC43701, DAC53701-Q1, DAC43701-Q1, DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004, DAC53004, AFE539A4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037188/faq-how-do-i-program-the-nvm-of-a-smart-dac-or-afe-in-production

主题中讨论的其他器件:DAC43401-Q1、 DAC43401、 DAC53401-Q1、 DAC53401、 DAC53701、 DAC43701、 DAC53701-Q1、 DAC43701-Q1、 DAC63204、 DAC53204、 DAC43204、 DAC63004、 DAC53004、 AFE539A4

我在设计中使用了智能 DAC、最终 PCB 上没有板载控制器。 如何在设计的量产过程中对智能 DAC 的初始 NVM 值进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    智能 DAC 设计过程可分为三个阶段:评估、原型设计和生产。  

    在评估阶段、智能 DAC 或 AFE EVM 可用于初始测试。  

     在原型设计阶段、智能 DAC 或 AFE EVM 可 用作控制器、对安装在原型板上的智能 DAC 或 AFE 进行编程。 在此阶段、可以确定最终的 NVM 值。  

    在生产过程中、智能 DAC 或 AFE 的 NVM 编程可集成到  生产结束时用于电气测试的钉子测试装置中。 这样可以实现高效编程、而无需板载控制器或原型设计阶段的手动编程。  

    下面列出了一些智能 DAC 器件:

    DAC43401、DAC53401、DAC43401-Q1、DAC53401-Q1

    DAC43701、DAC53701、 DAC43701-Q1、DAC53701-Q1

    DAC43204、DAC53204、DAC63204

    DAC53004、DAC63004

    AFE539A4

     

    最棒的

    Katlynne Jones