This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:是否在第一条消息上配置器件?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035730/ads7253-configure-device-on-first-message

器件型号:ADS7253

您好!

我可以在发送到芯片的第一条消息上配置器件吗? 下图是我尝试将器件配置为16-CLK 模式(CFR:0x88 - CFR[15:12](1000)、CFR[11:0](10000000000)的图像。 我知道输出信号的时序有问题;ADC 输入位于 MOSI 线路上。

谢谢、

Fraser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、我相信您可以将其配置为第一条消息;但是、当配置为输出16时钟模式时、我的 SDO-B 会关闭。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题在我工作的过程中会增加胳膊和腿:

    现在、我让两个通道都以16位时钟模式工作;但是、当两个输入电压足够接近~100mV 时、ADC 将产生干扰、并且不输出任何可用数据。  

    此外、当输入电压存在足够大的差异时、系统会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我很高兴听到你在这一问题上取得进展。  

    您是否会更具体地说您的干扰意味着什么、并且没有可用数据? 例如、SDO 仍然输出数据、还是拉低了?

    您是否会在引脚处测量模拟引脚的电压以及电源、AVDD 和 DVDD 的电压。

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    当然。 下面有两幅图:一幅来自 saleae 逻辑分析仪(左)、一幅来自点阵菱形嵌入式分析仪(右)。 这些图 位于同一数据周期。

    SDO A 和 B 位于左侧、在点阵嵌入式分析器(右侧)上只能看到 SDO_A。

    "毛刺脉冲"是可能产生噪声的非常细的脉冲。 我担心的是、当输入上的电压差异较大时、这个问题会显著减小。 它们具有相同的基础。

    模拟引脚上的电压符合预期;我使用电源在两个通道上提供输入电压。 电源也按预期为3.3V。

    谢谢、

    Fraser

    编辑:CLK 以 1MHz 运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷泽

    模拟输入端的电压电平会对数字通信产生任何影响、这是奇怪的。 这两个方面没有关系。

     您是使用电线进行连接、还是完全在 PCB 上进行连接? 数字总线是否有任何可能的耦合?  

    对于 PCB、最好对电路板进行模拟信号和数字信号分区、确保没有路径相互交叉。  

    只要建立良好的连接、共享接地是好的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我使用电线进行连接。 我将进一步调查、谢谢!

    Fraser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷泽

    我建议扭转成对的电缆、以尝试消除任何串扰或耦合。 使用短布线、并使用实心连接连接所有接地端。