This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:如何连接未使用的输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818, TLA2528, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036295/adc128d818-how-to-connect-unused-inputs

器件型号:ADC128D818
主题中讨论的其他器件: TLA2528、 ADS7128

大家好、团队、

客户正在其设计中使用 ADC128D818。

如果未使用 IC 的一个或多个输入通道、建议使用什么连接 (悬空/上拉/下拉)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    最佳做法是为未使用的输入端接地、或将其连接到电源范围内的另一个已知电位。  虽然可以接受将它们悬空、但噪声拾取的风险更高、这可能会影响所选/使用的通道。  

    是否对较新和较小的 ADS7128或 TLA2528感兴趣?  如果不是、 您是否会确认哪些功能使它们在 D818上保持连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的快速回复。  

    不确定他们为什么选择 ADC128D818、他们没有共享此信息。