This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:技术问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, TIDA-01527, ADS1205, ADS8364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034765/amc1210-technical-issues

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: TIDA-01527ADS1205ADS8364

大家好、

我发现有关旋转变压器解码的两种解决方案:

1.在旋转变压器电机控制系统中使用 AMC1210;

TIDA-01527

现在、我寻找一个有关6个解码器的高精度解决方案、我应该选择哪种解决方案? 或其他更好的方法?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    查看 TIDA-01527文档、我将从这里开始。  似乎有现成的软件可帮助您开始使用 TIDA-01527。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。
    您是说您会选择 TIDA-01527还是 AMC1210解决方案? 此外、如果我使用 C2000内核 DSP 的 ADC 来转换 TIDA-01527中提到的6个旋转变压器 OEXC/OSIN/OCOS、我会担心这会导致转换时间的差异、从而导致解码的精度。

    最好的服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    所有旋转变压器是否都使用相同的激励源?  如果是、您至少需要三个 AMC1210芯片。  然后、您需要6个调制器、例如 ADS1205来处理 SIN/COS 输入。  AMC1210的同步将从馈送到每个滤波器芯片的通用系统时钟开始、但同步滤波器可能是一项挑战、因为这是通过软件写入内部寄存器(时钟分频器寄存器中的 MFE 位)来实现的。

    在 ADC 方面、您可以使用两个 ADS8364器件并在它们之间共享一个公共 CONVST、以便将12个同步采样信号(SIN/COS x 6分解器)输入到控制器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的帮助。

    最好的服务