This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:寄存器映射内容查询

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036142/ads8528-inquiry-about-register-map-contents

器件型号:ADS8528

您好!

我正在考虑使用 ADS8528的 AD 转换器电路的主机处理器软件规格。

我在数据表(SBAS543C)的第9.5.1.1节中确认了 ADS8528电阻器映射。

寄存器映射对 WRITE_EN 位(位31)进行了说明、但我不理解。

请告诉我、因为我不知道"注册内容更新"将对 AD 转换器执行什么操作。

*我将在软件模式下使用 ADS8528。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WRITE_EN 位用于允许写入配置寄存器。 如果该位未置位、则无法写入配置寄存器。  

    此外 、数据表的第9.4.2节"软件模式"说明了如何根据器件是在并行模式还是串行模式下使用该位

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络